This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA188:仿真 INA188时出现问题-器件使输入信号失真

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA188, INA826, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779952/tina-spice-ina188-issue-when-simulating-ina188---the-part-distorts-the-input-signal

器件型号:INA188
主题中讨论的其他器件:Tina-TIINA826BUF634

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用从 INA-TI 网页上下载的 TINA-TI 模型来仿真 INA188 (该器件不在 TINA-TI 包含的器件中提供)。

它模拟精细的独立、但当我将其包含在一个更复杂的电路中时、INA188输入似乎会引起输入信号的中断。

在该电路中、INA188输入由高电压(高阻抗- 13Mohm)差分分压器供电。  

当我将 INA188更改为更简单的 TINA 模型(例如 TINA-TI 中包含的 INA826)时、我看不到这个问题。

我可以看到 INA188更加复杂、但由于其输入阻抗为100Gohm、因此我不会期望出现这种输入失真行为。

请提供建议。

谢谢

开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uri,

    您能否提供您所看到的失真的原理图和屏幕截图? 这将有助于我们进行故障排除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请参阅随附的电路部分(如果需要、我可以通过电子邮件向您发送完整文件)和两个输出图。

    两个输出均显示放大器输入端的差分电压。 一个是 INA188、另一个是 INA826。

    在 INA188中、输出信号也是错误的、实质上是从正电源轨跳到负电源轨。

    REF 信号由电源轨分离器生成、如电路中所示(这是一个浮动电路)。

    电路:

    INA188 (VM3)的差分输入失真:

    使用 INA826替代 INA188的仿真中的相同非失真输入:

    谢谢

    开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uri,

    很抱歉没有尽快回复您。 我在我的末尾的仿真中没有看到这种行为、但我可能无法准确再现您的原理图。 如果您可以向我发送您的文件(如果您不愿意公开共享文件、请通过 E2E 向我发送一条消息、我们可以将其移至电子邮件)、这可能有助于重现此情况。

    您使用的 INA188模型是从 TI.com 下载的、还是包含在您的 TINA 安装中? 如果它包含在 TINA 安装中、则可能是宏模型的较旧版本。 最新版本的宏模型于2015年9月1日发布、供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我使用了 INA188模型、该模型位于 INA188网页 TI.com 上。

    我确实会通过电子邮件向您发送仿真文件。

    谢谢

    开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uri,

    最简单的方法是运行 TINA-TI 参考设计、您可以在此处找到该参考设计:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    您能给我们提供您的 TSC 文件吗?

    顺便说一下、11kV_RAIL 是什么意思?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    此电路感测从11kV 网络分压的电压。 这就是它浮动的原因。
    将通过电子邮件向您发送电路。
    谢谢
    开放的我们党
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    根据您的建议-我重新排列了 TINA 电路中的接地、使 INA188和 BUF634与 SPICE 接地紧密耦合。

    "现实生活"地被简单地重命名(因此实际上没有任何电气变化)。

    这使得仿真能够快速收敛并运行、而不会出现任何问题。

    非常感谢您的支持。

    开放的我们党