主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 INA826、 BUF634
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在使用从 INA-TI 网页上下载的 TINA-TI 模型来仿真 INA188 (该器件不在 TINA-TI 包含的器件中提供)。
它模拟精细的独立、但当我将其包含在一个更复杂的电路中时、INA188输入似乎会引起输入信号的中断。
在该电路中、INA188输入由高电压(高阻抗- 13Mohm)差分分压器供电。
当我将 INA188更改为更简单的 TINA 模型(例如 TINA-TI 中包含的 INA826)时、我看不到这个问题。
我可以看到 INA188更加复杂、但由于其输入阻抗为100Gohm、因此我不会期望出现这种输入失真行为。
请提供建议。
谢谢
开放的我们党