This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239:我是否需要在 LM239的输入端添加输入电流限制电阻器?

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/784063/lm239-do-i-need-to-add-input-current-limit-resistor-at-the-input-of-lm239

器件型号:LM239

您好!

一些比较器需要在输入端添加输入电流限制电阻器。 LM239呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    是的、当输入电压变为负值时、必须限制输入电流。 阅读数据表的第7.1节和脚注(4)。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 但为什么强调负电压?

    根据脚注(4):

    输入电流流经寄生二极管接地、并将导通寄生晶体管(我的理解是、当 IN+电压高于下图所示的 GND 时应发生这种情况) 、这将增加 ICC 并可能导致输出

    不正确。 当输入被移除时、正常运行恢复。

    您建议的电阻器值是多少?

     Kai、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我们建议将电流限制在1mA 或更低(越少越好)。 "经验法则"是每伏过压1k 欧姆、因此如果最大电压为5V、则使用最小值5k 欧姆。

    电阻可以是输入分压器或其他网络的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    该方案显示了一条路径、如果输入电压为负、则疯狂的输入电流可以在其中流动:从集电极流向输入晶体管的基极。 请记住、输入晶体管是 PNP。

    但 LM239的裸片上也有一些其他寄生引线结。

    Kai