Other Parts Discussed in Thread: INA4180, INA180, INA190, INA181, DRV421, DRV401, DRV425
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA4180 主题中讨论的其他器件: INA180、 INA190、 INA181、 DRV421、 DRV401、 DRV425
您好!
我计划在我想要测量三相电流的项目中使用 INA4180或 INA180。 交流3相的电流可能在0至60A 之间变化、电压可能在0至450V 之间变化。
在这里、为了测量三相线路中的电流、我计划使用电流互感器和 INA4180。 因此、请给出正确的电路图和电流互感器规格。
非常感谢您的支持。
谢谢你
Manjunath An