This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4180:使用 CT 和 INA4180进行三相电流测量

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4180, INA180, INA190, INA181, DRV421, DRV401, DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780662/ina4180-3-phase-current-measurment-using-ct-and-ina4180

器件型号:INA4180
主题中讨论的其他器件: INA180INA190INA181DRV421DRV401DRV425

您好!

我计划在我想要测量三相电流的项目中使用 INA4180或 INA180。 交流3相的电流可能在0至60A 之间变化、电压可能在0至450V 之间变化。

在这里、为了测量三相线路中的电流、我计划使用电流互感器和 INA4180。 因此、请给出正确的电路图和电流互感器规格。

非常感谢您的支持。

谢谢你  

Manjunath An

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manjunath、您好!

    当然、感谢您在论坛上发帖。

    这当然需要做出一些基本的设计决策。 CT 可以定义将初级电流转换为较小的次级电流、以便使用分流电阻器进行检测。 使用此选项时、您需要确保仔细选择 CT、因为 CT 的增益会随您对次级线圈的加载方式而变化。 因此、如果您需要控制大量系统中的这种误差变化、则需要考虑这一点。 请记住、虽然分流电阻较小、但 IN+和 IN-引脚之间会有更显著的内部差分阻抗(Rdiff)、因此会在次级 CT 线圈中产生敏感负载。 Rdiff 的最大电阻将约为2.5k 欧姆。 INA190可能是一个有趣的选项、因为它的 Rdiff = 2.3至4.6MOhm。

    此外、我不知道如何使用 INA180。 您是否更愿意使用具有 REF 引脚的双向去电流(INA181)。 这将允许您测量正负电流。

    您可能还需要考虑使用内部磁通门或磁通门驱动器件、例如 DRV401、DRV421或 DRV425。

    最棒的
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter

    非常感谢您的宝贵建议。 我也将研究建议的器件。

    Manjunath