This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6064:单位增益振荡

Guru**** 2505545 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6064, ADS7852, OPA4187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780856/lmc6064-unity-gain-oscillation

器件型号:LMC6064
主题中讨论的其他器件: ADS7852OPA4187

大家好、

我的客户正在使用 LMC6064、并有以下问题:

我从 ADS7852YB 中引用2.5,使用运算放大器将其加倍,然后使用第二个运算放大器单位增益作为缓冲器。

我遇到的问题是第二个运算放大器开始振荡。 我正在使用 LMC6064AIM。

起初、我以为输出上的电容过大、但我移除了所有电容、情况更糟。

无论是否有负载都会发生这种情况。 负载为8个并联 RTD 探针、一侧为5伏基准、另一侧为 ADS7852的8个输入。  

每个都有一个连接到接地端的3.01K 电阻器。 MTA54上安装了8个 RTD 探头。

这可能很简单,但我看不到。

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我认为 LMC6064的3.01k / 8 = 375R 负载过大。

    您的电源电压是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    LMC6064是一款微功耗放大器。 驱动大电容负载时不会稳定、正如 Kai 提到的、它还会出现将375ohm 负载驱动至+5V 的问题、因为您将刚好处于电流限制。

    建议使用能够处理电流负载的放大器。 请告诉我们什么是电压电源电压要求、我们可以建议使用放大器和补偿来驱动容性负载。

    此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们使用12V 单电源。 谢谢!

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您可以将8个电桥分成两组、每组4个电桥、并通过此电路为每个组供电:

    e2e.ti.com/.../brian1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将询问这是否可行。

    Luis、您是否有其他可以处理整个负载的运算放大器建议?

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我们有许多运算放大器可以处理负载。 您能为我们提供您在设计中可以承受的最大 IQ 吗?

    这将帮助我们缩小推荐放大器的范围。

    我期待你的答复。

    谢谢、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定该规格在其系统中非常重要。

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    通常、当客户选择微功耗运算放大器时、这是因为他们需要低功耗。 如果 IQ 确实不是问题、请将其指向 OPA4187。 查看下面的比较、如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢、
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    在16µA 负载电流高达5V/375R = 13.3mA 时、使用1 μ A 微功耗运算放大器有点奇怪...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们的 BOM 上已经有了它、它们尝试重复使用。 我们现在要使用 OPA4187。