请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMC6064 主题中讨论的其他器件: ADS7852、 OPA4187
大家好、
我的客户正在使用 LMC6064、并有以下问题:
我从 ADS7852YB 中引用2.5,使用运算放大器将其加倍,然后使用第二个运算放大器单位增益作为缓冲器。
我遇到的问题是第二个运算放大器开始振荡。 我正在使用 LMC6064AIM。
起初、我以为输出上的电容过大、但我移除了所有电容、情况更糟。
无论是否有负载都会发生这种情况。 负载为8个并联 RTD 探针、一侧为5伏基准、另一侧为 ADS7852的8个输入。
每个都有一个连接到接地端的3.01K 电阻器。 MTA54上安装了8个 RTD 探头。
这可能很简单,但我看不到。
谢谢、
Brian