This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV762Q-Q1:TI 栅极驱动器设计存在疑问

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, LMV762Q-Q1, LMV762, LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780207/lmv762q-q1-ti-gate-driver-design-doubts

器件型号:LMV762Q-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7721LMV762LM311

Hai Paul Grohe、

  感谢您对此事的澄清。 根据此查询、请参阅随附的 TI SiC MOSFET 栅极驱动器设计。

TI Designs:TIDA-01605具有两级关断保护功能的汽车双通道 SiC MOSFET 栅极驱动器参考设计

(注意:无法在此处复制实际的 Web 链接)

在驱动器设计中,TI 提供了一种称为两级关断的功能。(请参阅下面的屏幕截图)

两级关断电路的屏幕截图如上所示、您可以在其中看到 U8A 和 U8B 比较器 LMV762 在+5V 时具有+Vcc、而-Vcc 在-4V 时具有-Vcc。因此 V+-V-在9V 时具有、这与数据表值相矛盾

在同一设计  中,还将比较器输出提供给数字隔离器 ISO7721。 如果比较器的输出钳位至-4V,则隔离器不具备解决该负电压的任何配置。

数据表中提到的最大 Vin 限制为-0.5V 至 Vcc+0.5。

请参阅下面的屏幕截图。

请参阅上面显示的图6、了解 TI 设计。

亮点:  

查询  

* LMV762-Q1的负偏置电压

*  ISO7720-Q1的负 VIN 电压

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Girish、

    目前 Paul 已不在办公室、因此预计会有轻微延迟的回复。 我将仔细研究电源电压工作条件、因为您认为这种设计违反了建议的工作条件。

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Johny、

      实际上,LMV762Q-Q1的其中一个输入会 从我们的设计中产生负值。

    正如我们所讨论的、如果没有为比较器提供负 Vcc 电源、那么负输入也限制在这里使用。那么、我们是否在寻找具有类似规格的比较器、它也可以提供负电源电压 ???

    同样,当我们使用具有负偏置电压的备用比较器时,比较器的输出将被钳位到负电压,该电压作为 ISO7721的输入。  

    正如我之前提到的,ISO7721不会采用负输入。  

    请对此进行澄清。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Girish、您好!

    是的、此 TIDA 似乎存在一些问题。 LMV762的工作电压为9V、ISO7721的 INA 输入被驱动至低于其接地值。 我已向 TIDA 作者提交内部通知。

    我们没有任何比较器可以将大输入电压降至其 V-引脚以下。 大多数限制为-0.3V 或更低。

    您的预期输入电压范围是多少?

    可能会对输入信号进行电平位移或衰减、使其处于单电源电压范围内?

    我们确实有一些器件 LM311和 LM319、它们可以处理双极输入并具有接地基准逻辑电平输出。 但它们需要一个上拉电阻器并具有窄输入范围(每个*电源轨2V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Paul、

      感谢您了解我的设计问题。

      根据我们的设计,比较器的基准电压固定为-1.2V (反相输入)。 在两种不同的条件下,非反相终端的输入为-0.9V 和-2V。

     因此、比较器输出相应地被切换。

     正如您所说的、LM311是一个这样的选项、它能够提供双极输入和双极 Vcc、并且还具有接地参考逻辑电平输出、 可直接提供给 ISO7721

    感谢您的回复。

    此致、

    Girish K

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Girish、

    您对此主题还有其他疑问吗? 否则、此螺纹将关闭。

    此致、
    Jonny