This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4112:VIN>VCC 有什么内容和#39?

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782893/tlv4112-what-s-about-vin-vcc

器件型号:TLV4112

您好、 运算放大器 专家:

 我们需要使用运算放大器 来确保<VCCA as showing by circuit below; MCUVCC=3.3V, VCCA range is from 2.8V to 5.5V. VCCA<3.3V 会导致运算放大器 VIN > VCCA、这是什么情况? 是否有输入保护? 如果不是、则存在烧毁 运算放大器的风险、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil、
    由于您在 MCUVCC 和 VCCA 之间有 R35 1.8k 电阻器、其中 Vin 比 VCCA 高3.3-2.8V=0.5V、因此最大输入电流为278uA、可通过 Vinp 和 VCCA 之间的 ESD 保护二极管轻松处理。 因此、不存在损坏部件的危险。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我需要确保从输入引脚到其电源引脚有一个 ESD 二极管的答案。