请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV4112 您好、 运算放大器 专家:
我们需要使用运算放大器 来确保<VCCA as showing by circuit below; MCUVCC=3.3V, VCCA range is from 2.8V to 5.5V. VCCA<3.3V 会导致运算放大器 VIN > VCCA、这是什么情况? 是否有输入保护? 如果不是、则存在烧毁 运算放大器的风险、对吧?