Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ISO122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO122 主题中讨论的其他器件:ISO224、
大家好、我使用 ISO122JU 实现模拟信号隔离。 IM 使用隔离式电源隔离0至3.3V。 +VS1 (15V)和-VS1 (15V 接地非负电压)和+VS2 (ISO 15V)和-VS2 (ISO 15V 接地),在将0至3.3V 电压施加时,Vin 及其各自的接地连接至-VS1或 GND1。 IM 无法获得与输出相同的输入。 我获取 IC 输出侧相对于 ISO 15V 接地的输出电压约为12.8V。 请建议解决此问题的方法。
谢谢
Naveen