This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:模拟隔离

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ISO122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782165/iso122-analog-isolation

器件型号:ISO122
主题中讨论的其他器件:ISO224

大家好、我使用 ISO122JU 实现模拟信号隔离。 IM 使用隔离式电源隔离0至3.3V。 +VS1 (15V)和-VS1 (15V 接地非负电压)和+VS2 (ISO 15V)和-VS2 (ISO 15V 接地),在将0至3.3V 电压施加时,Vin 及其各自的接地连接至-VS1或 GND1。  IM 无法获得与输出相同的输入。 我获取 IC 输出侧相对于 ISO 15V 接地的输出电压约为12.8V。 请建议解决此问题的方法。

谢谢

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    负电源-VS1和-VS2不应连接到 GND、应连接到至少-4.5V 的负电压。 请参阅数据表第7.5节"电气特性"中的电源。

    这是否适用于新设计? 如果是、我强烈建议使用 ISO224。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    在 ISO122数据表的第5页、您将看到最低电源要求为+/-4.5V。 VS1和-VS2需要至少比接地低4.5V、才能使器件正常工作。 您能否让15V 电源看起来更像+10/-5 (类似于数据表中的图21)、并查看它是否解决了问题?