This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:VOCM 和 VICM 之间的关系

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401, DAC39J84, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779201/lmh6401-vocm-and-vicm-relationship

器件型号:LMH6401
主题中讨论的其他器件: DAC39J84TINA-TI

可能涉及的人员、

我想使用 LMH6401缓冲来自 PMOS 电流控制 DAC (TI DAC39J84)的信号。  

我必须在我的应用中使用直流耦合。  

现在有一个问题:让我们假设 DAC 的输出共模应自然偏置为0.5V 共模。 我想将该0.5V 共模信号直接馈入 LMH6401。  

这肯定会对线性造成一定的损害、但让我们忽略这一点。

我想在 LMH6401上使用+-2.5V 电源、并在0V 时使用 LMH6401的偏置输出共模。  

这意味着我只需要将 VOCM 引脚保持断开状态。  

但是、在 TINA-TI 仿真器中、我在直流仿真后发现了以下结果:

您能解释一下原因吗?

此外、我想问放大器的输入阻抗。  

每侧的输入阻抗是50 Ω 至 GND、还是差分浮动100 Ω?

我期待您的帮助!

谢谢你。

微裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiyu、

    为了将 DAC39J84输出与 LMH6401输入相连、我建议使用以下电路。

    随附的是相同的 TINA-TI 文件。 e2e.ti.com/.../DAC39J84_5F00_Buffer_5F00_LMH6401.TSC

    LMH6401输入阻抗差分浮动100欧姆。 请参见下面的。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    这些正是我所困惑的地方。

    1) 1)如果在直流分析后测量流出 VOCM 引脚的电流、当 VOCM 连接到理想的0阻抗源时、我会看到10mA (如下所示)。 该节点如何提供10mA 电流? 该电流来自哪里?

    2) 2)如果输入端口建模如您的答复中所示、则当共模电流为10mA (每侧10mA)时、LMH6401的输入共模电压应为0.5V、而不是 TINA 仿真中显示的0.25V。

    我想在的 VOCM 引脚上放置一个5k 欧姆的电位器、以调整 LHM6401的输出共模电压。 但我无法对其进行仿真。 我得到以下结果:

    这不同于我从 LMH6401的数据表中看到的结果

    请帮助。

    谢谢你

    微裕  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiyu、

    要回答您的问题:

    LMH6401 VOCM 引脚具有高阻抗(~ 25k Ω)、应在其输入端提供最小电流(< 10uA)。 TINA-TI 模型显示的额外电流不正确。 我们将记下该模型、并计划在下一个修订版本中修复该模型。

    2.是的。 正确的做法是、当共模电流为10mA 时、输入 CM 电压应接近0.5V、而不是 TINA-TI 中所示的0.25V。 我们以前也发现了这一问题、现在正在现有模型中解决这一问题。 这就是我展示上述 LMH6401等效输入电阻模型的原因、该模型是您将在实际中看到的器件输入电路。

    3.为了微调 VOCM 的输出端直流电压、我建议您使用下面的积分器电路。

    输入 CM 电压完全由前一级的输出 CM 电压设置。 LMH6401的输出 CM 电压是独立于 VOCM 引脚提供的输入 CM 电压进行设置的。 如果 LMH6401输入和输出 CM 电压之间存在一些直流失调电压、则会有一些直流电流流经其反馈。 但是、对于您的应用、由于 VICM = 0.5V 且 VOCM = 0V、直流电流应足够低、以便器件输出可以提供。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    感谢您澄清软件问题。

    第3点。 我知道图72 (如上所示)可以微调 CM 电压、但我想知道是否必须使用它。 相反、我能否使用总电阻为10k 欧姆的简单电位器来调节输出 CM 电压?


    微裕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weiyu、

    我认为最好使用图72、因为 LMH6401输出 CM 电压跟踪是根据所需的 Vocm 进行的、该 Vocm 可通过外部稳定的直流电压源进行更准确的设置。 我不认为简单的电位器可以提供精确的 CM 输出电压、否则需要手动校准。

    此致、
    Rohit