This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:低侧负电压

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: INA282, INA240, LMP8601, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779204/ina180-low-side-negative-voltage

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件:INA282INA240LMP8601

您好!
大家好、我有一个应用(有刷电机)的平均电流为20A、峰值为100A、我需要测量电流的低侧、如下图所示。 电阻器、电路的电感问题、我想当我关闭 MOSFET 时、会有负电压、根据电感和电路电流、可能会超过-0.3V 共模。 我想使用10欧姆电阻器和肖特基二极管来限制电压、是否有合适的方法?
您是否有更合适的解决方案?
电路中的电感仅用于仿真。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加肖特基二极管是很好的、尽管其有效性取决于正向导电电压与电流。 其中一些寄生电感超出了用户的控制范围,但也有一些寄生电感,如 L6。 因此、紧凑的最小回路电感布局非常重要。

    最后、如果您决定选择一个能够承受负电压的电流感应放大器、我们有多种选择、例如 INA240、INA282和 LMP8601。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复、
    除了布局和 schoktty 二极管、是否还有其他措施可提高负电压的稳健性?
    在数据集中、如果您对5mA 的输入具有电流限制、它可以保持在-0.3V 至26V 的范围内。 限制该电流的任何方法是否会考虑将滤波电阻器保持在10欧姆以下、以免增加过多误差?

    您提到的模型很有趣、已经对其进行了分析、但与其他模型相比、ina180的成本非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    向 MOSFET 添加栅极电阻器是另一项措施、它应通过降低开关速度来帮助降低这些尖峰以及开关节点上的尖峰。 从 INA180输入引脚到接地的低 ESL 电容器可能会有所帮助。

    5mA 是直流规格、对于瞬态、它应该明显更高。 但我不知道它的高值、因为它不是一个特征参数。  

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milordy、

    自您上次发布以来已经有几天了、因此您的问题似乎已经解决了。 如果您需要更多帮助、请回复以重新打开主题帖或使用新问题启动新主题帖。 谢谢!

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应