This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111额定电压的含义是什么?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779282/xtr111-what-meaning-of-specified-voltage-of-xtr111

器件型号:XTR111

您好:

XTR111额定电压的含义是什么? 额定电压与工作电压有何不同?

我想让电压-电流转换器(4-20mA)在6V 电压下工作、 您能不能帮助推荐一个转换器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao Su

    在额定电压范围内、测试器件以满足所有规格。 器件在工作电压下不会损坏。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Dennis
    谢谢