This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:INA3221AIRGVR 问题

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780765/ina3221-ina3221airgvr-questions

器件型号:INA3221

SMBus 地址

我们在设计中使用了4个 INA3221AIRGVR、因此我们需要4个 SMBus 从地址。

如下图所示,如果我们想选择地址1000010/1000011,它是否意味着“A0”直接连接到 SDA/SCL 信号?

2. VPU

如数据表所述、VPU 是输入引脚、但参考原理图看起来像输出引脚。

我们想知道如何使用 VPU 引脚?

3.警报信号

TC (pin13)、WARN (PIN8)、CRITAL (pin9)信号是否为低电平有效?

引脚说明表中没有指示。

但我在详细说明中找到了一些信息。

因此、我想对其进行双次确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您深入了解该论坛。

    1、可以直接连接 A0。

    我 认为下面的摘录很好地描述了这一点。  但是、如果您需要进一步澄清、请告诉我。

    3、 是的、这些警报信号引脚的漏极开路会在超过阈值时闭合、因此是低电平有效器件。