This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC372M:PSpice 模型无法仿真

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC372, LM158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779706/tlc372m-pspice-model-not-able-to-simulate

器件型号:TLC372M
主题中讨论的其他器件:TLC372LM158

您好、先生、

TI 网站上提供的 TLC372 pspice 模型不提供输出。

我已附加 DSN 文件、 为什么此比较器模拟不提供输出。

此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    支持此器件的应用工程师将在明天返回办公室时回复您的询问。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nesh 您好!
    我将其移至 Spice 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nesh、

    不要忘记 TLC372输出端的上拉电阻。

    e2e.ti.com/.../2570.nesh.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您提供信息。 现在模拟正在工作,通用运算放大器 LM158不需要任何上拉即可输出。

    所有差分比较器都需要输出上拉电阻器?

    此致、

    Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Nesh。

    如果数据表显示比较器具有漏极开路输出或集电极开路输出、则需要外部上拉。

    Kai