请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6401 可能涉及的人员、
我需要快速确认以下问题。
1)能否使用连接在 VS+、VS- of (例如10kOhm)和 VOCM 引脚之间的电位器来调整 LMH6401的输出共模电压。
2) 2)输入共模电压是否受输出共模设置的影响? 还是输入共模电压完全由前一级的输出共模设置?
谢谢你。
微裕
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.