This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:VOCM 设置

Guru**** 2569495 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780073/lmh6401-vocm-setting

器件型号:LMH6401

可能涉及的人员、

我需要快速确认以下问题。

1)能否使用连接在 VS+、VS- of (例如10kOhm)和 VOCM 引脚之间的电位器来调整 LMH6401的输出共模电压。  

2) 2)输入共模电压是否受输出共模设置的影响? 还是输入共模电压完全由前一级的输出共模设置?

谢谢你。

微裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weiyu、

    下次请不要为同一问题链打开另一个主题。 如果它位于同一链中、则您将获得更快的响应、因为当有人答复时、我们会收到通知。

    谢谢!
    卡兰