主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 OPT101、 INA818、 OPA192
我所面临的问题是、当我观察到信号时、某些信号是可以的、但 SUM 信号会被削波、即使它们是电源电压的20%值。 我已经检查了压摆率、带宽、增益等每个参数。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jignesh、
感谢您发帖。 您能否与我分享电源电压、基准电压、输入信号和增益? 这些参数将帮助我们诊断问题。 根据您的描述、我假设这是一个共模问题。 您可以使用我们的 INA 共模计算器来确定哪些电压范围会导致线性运行。 计算器可从以下位置下载: http://www.ti.com/tool/INA-CMV-CALC
例如、对于具有+/-15V 电源、Vref = 0V 和增益= 1的 INA118、您的 Vout 最小值为-14.8V、而 Vout 最大值为+14.2V
您还可以在 TINA 中构建电路并与我们共享: http://www.ti.com/tool/TINA-TI
Tamara Alani
您好、Mehul、
感谢你的答复。 基于 VCM 计算器、看起来您是在线性条件下运行的。 您能否与我分享原理图? 您可以从 TI.com 下载该模型并在 TINA SPICE 中构建该模型。
INA118模型(INA118 TINA-TI 参考设计(修订版 B))可在以下位置找到: http://www.ti.com/product/INA118/toolssoftware
TINA Spice 仿真器可在以下位置下载: http://www.ti.com/tool/TINA-TI
我们的模型允许您对电路进行仿真并识别任何不规则情况。
Tamara Alani
您好、Mehul、
感谢您与我分享该电路。 如果我正在正确读取您的输入信号、这是一个脉宽为100µs μ s、周期为250ms 的方波。 100µs μ s 脉冲宽度确实会与10k 个样本/秒的测量速率相关、但这仅假定其完全相干。 尝试放大示波器,将采样速度提高到>10k (可能达到100k)。
另一个可疑情况是 INA118输出端的电容负载。 您有一个1µF μ F 电容器悬挂在输出端。 数据表参数指定了高达100pF 的电容、以实现稳定性。
请尝试这些并告诉我。
Tamara Alani