This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:我使用 INA118对脉冲形式的小信号进行放大。

Guru**** 2387800 points
Other Parts Discussed in Thread: INA118, TINA-TI, OPT101, INA818, OPA192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/797163/ina118-i-am-using-ina118-for-the-amplification-of-small-signal-which-is-in-a-pulsed-form

器件型号:INA118
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPT101INA818OPA192

我所面临的问题是、当我观察到信号时、某些信号是可以的、但 SUM 信号会被削波、即使它们是电源电压的20%值。 我已经检查了压摆率、带宽、增益等每个参数。

我应用了200的增益。 有人能帮我解释为什么会出现这种输出吗? 为什么提供不稳定的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jignesh、

    感谢您发帖。 您能否与我分享电源电压、基准电压、输入信号和增益? 这些参数将帮助我们诊断问题。 根据您的描述、我假设这是一个共模问题。 您可以使用我们的 INA 共模计算器来确定哪些电压范围会导致线性运行。 计算器可从以下位置下载: http://www.ti.com/tool/INA-CMV-CALC 

    例如、对于具有+/-15V 电源、Vref = 0V 和增益= 1的 INA118、您的 Vout 最小值为-14.8V、而 Vout 最大值为+14.2V

    您还可以在 TINA 中构建电路并与我们共享: http://www.ti.com/tool/TINA-TI

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、电源为+-15V、基准电压接地、输入信号振幅为1mV、增益为200。 这些是我的参数、现在我如何解决这个问题?您能建议图表吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    感谢你的答复。 基于 VCM 计算器、看起来您是在线性条件下运行的。 您能否与我分享原理图? 您可以从 TI.com 下载该模型并在 TINA SPICE 中构建该模型。

    INA118模型(INA118 TINA-TI 参考设计(修订版 B))可在以下位置找到: http://www.ti.com/product/INA118/toolssoftware

    TINA Spice 仿真器可在以下位置下载: http://www.ti.com/tool/TINA-TI

    我们的模型允许您对电路进行仿真并识别任何不规则情况。

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接听电话。

    当我以50增益运行时、它也会提供相同的正弦输出脉冲问题。 请查找随附的电路图。

    用于偏移去除的输出串联电容器。建议使用具有200增益的线性输出解决方案、零偏移(最小偏移)。

    发送电路图及解决方案的电路连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    感谢您与我分享该电路。 如果我正在正确读取您的输入信号、这是一个脉宽为100µs μ s、周期为250ms 的方波。 100µs μ s 脉冲宽度确实会与10k 个样本/秒的测量速率相关、但这仅假定其完全相干。 尝试放大示波器,将采样速度提高到>10k (可能达到100k)。

    另一个可疑情况是 INA118输出端的电容负载。 您有一个1µF μ F 电容器悬挂在输出端。 数据表参数指定了高达100pF 的电容、以实现稳定性。  

    请尝试这些并告诉我。

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用22pF 负载电容测试了电路、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    您的方波输入导致正弦输出的原因是 INA 具有带宽限制。 在增益为50或200的情况下、当您将此低带宽 INA 与 OPT101相化时、-3dB 滚降频率会被显著拉回、从而导致这种失真。  

    我为您提供了2条建议。

    1. 您可以将 INA118替换为具有更高带宽的 INA。 您可以查看 INA818。  
    2. 由于您不使用 INA 的差分输入、因此您可以将 INA118替换为具有更高带宽和200增益的运算放大器。 您可以看看 OPA192

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehul、

    我们尚未收到您的意见。 我希望我们能够解决这个问题。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请随时回复重新打开。

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehul、

    Tamara 提供的 OPA192电路是一个很好的补救方法。 你应该试试!

    Kai