This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB::检查硬件连接并重新启动软件

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309EVM-USB, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/797266/pga309evm-usb-check-hardware-connection-and-reboot-the-software

器件型号:PGA309EVM-USB
主题中讨论的其他器件: PGA309

您好!

我刚刚开始使用 PGA309EVM-USB。

我在评估软件识别硬件时遇到问题。  

我正在运行 Win10 Pro

所有4个电源 LED 都亮起、我可以测量 PGA309板电源 VS1引脚的电压。

我已经仔细检查了 USB-DAQ 和 PGA309测试板上的所有跳线设置。

USB-DAQ 上的 TH 地址选择引脚跳转4和5被设定为 L

每次启动评估软件时、我都会收到错误消息"Check Your Hardware Connection and Reboot the Software"(检查您的硬件连接并重新启动软件)。

检查控制面板上的 Windows 设备管理器会将设备显示为"未知设备"...I am missing a driver?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    以下是几个问题:

    - 您是否拥有 PC 的管理员权限?  安装软件时、必须以管理员权限运行安装程序可执行文件。 您可以尝试卸载软件并以管理员身份重新安装。  要卸载软件、请导航至控制面板->卸载或更改程序、然后右键单击 PGA309EVM-USB 、然后单击卸载。  要使用管理员权限重新安装软件、请从 http://www.ti.com/lit/zip/sboc320下载 PGA309EVM-USB 软件 并将文件保存到您的 PC 上。  解压缩 sboc320文件夹、然后导航至  setup.exe 文件。  右键单击 setup.exe 并选择 以管理员身份运行。  按照提示完成安装。   

    - PGA309EVM 硬件以前是否工作过?  我提出的原因是、您刚才提到 USB DAQ 平台上的所有4个 LED 都亮起。  通常、在加载 EVM GUI 软件并运行之前、"Vdut" LED D7不会打开。  如果之前已经运行过、请断开 USB 连接、重新打开 EVM 电源、然后关闭 GUI 软件并重新启动软件。  会话可能仍处于打开/锁定状态。

     PGA309EVM 使用 Windows 默认 HID 驱动程序、不需要安装任何其他驱动程序。 EVM 应在设备管理器中显示为"符合 HID 标准的供应商定义设备"、VID 为0x0451、PID 为0x2F90、0x2F91、0x2F92或0x2F93。

    请参阅下面的屏幕截图。

     正如您正确提到的、USB DAQ 平台和 PGA309测试板上的所有跳线设置应该按照 PGA 309用户指南的图10所述进行设置

    请告诉我、在使用管理员权限重新安装软件并完全重新启动硬件和软件后、问题是否仍然存在。

    谢谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以管理员身份重新安装、并特别右键单击并选择"以管理员身份运行"进行安装和运行软件。 这仍然无法解决问题。

    我上周刚拿到了评估板、在我第一次尝试连接之前、它从未工作过。

    我确认、一旦连接外部电源(没有任何 USB 连接)、所有4个 LED 都会亮起、包括 Vdut LED。

    驱动程序详细信息如下:VID 正确、但 PID 错误、请参阅下面的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供信息。

    我将通过电子邮件与您联系、以获取您的联系信息并了解如何更换 PGA309EVM。

    谢谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我已向您发送一封包含发货信息的电子邮件;PGA309EVM-USB 正在运送途中。

    谢谢、

    此致、

    Luis