Thread 中讨论的其他器 件:INA592DEAR TI 团队、我们希望结合使用差分放大器和高精度运算放大器来构建高精度 VCVS。 频率范围为1KHz 至1MHz、电流固定为0.8mA。 目前、我们正在通过以下链接构建复合增强型 Howland 电路: www.analogue.com/.../diff-amp-heart-of-precision-current-source.html 我们希望使用 INA592和 OPA211构建此电路、我们想知道这对电路是否是性能可能超过 ADI 解决方案的最佳组合? 谨致问候。 本源