This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:使用差分放大器构建高精度电压控制电流源

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA211, INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796855/opa211-build-a-high-precision-voltage-controlled-current-source-using-a-difference-amplifier

器件型号:OPA211
Thread 中讨论的其他器 件:INA592DEAR TI 团队、我们希望结合使用差分放大器和高精度运算放大器来构建高精度 VCVS。 频率范围为1KHz 至1MHz、电流固定为0.8mA。 目前、我们正在通过以下链接构建复合增强型 Howland 电路: www.analogue.com/.../diff-amp-heart-of-precision-current-source.html 我们希望使用 INA592和 OPA211构建此电路、我们想知道这对电路是否是性能可能超过 ADI 解决方案的最佳组合? 谨致问候。 本源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您是指 INA592 -而不是 INA529

    www.ti.com/.../description
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,我研究了 ADI 参考,运算放大器的选择主要是关于用于处理 Iout *Rload 的 I/O 范围,如果 Iout 为0.8mA,则负载范围是多少

    您说最大值为1MHz、但 INA592仅为2MHz 器件、可能会受到带宽限制并在较高的 F 处显示错误。我找不到速度更快的器件、我可能会查看20Mhz AD8273、然后主要根据 I/O 摆幅选择 TI 运算放大器、 但也可能至少是10MHz 器件。

    您的低输出电流要求意味着无需外部晶体管
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 虽然较新的器件可能具有更好的性能:)特别是 INA592的 CMRR 优于 AD827x 系列。 我认为 INA592的增益电阻器匹配度可能更好。

    如果我使用 INA592和 OPA211构建 Howland 电流源、信号的保守带宽可能是多少? 我熟悉 LTSpice、但现在不熟悉 TINA、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有负载、最小值/最大值 R 或任何其他值、就无法真正运行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将尝试使用 LTSpice 或 TINA 进行仿真。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、对于+/-18V 电源、OPA211看起来是一个很好的选择、

    增加 R1可扩展该0.5/R1增益解决方案的带宽。

    在10千欧时、它引入了一个导致相位裕度问题的极点。

    在100欧姆 R1上、这是113kHz 带宽

    e2e.ti.com/.../INA592-with-OPA211.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经过一些努力、我将 AD8273模型导入到 TINA 中、并让 OPA211运行。 R1 =500欧姆时、正向路径在1MHz 范围内非常平坦。 但电流源在输出阻抗上滚降、在1MHz 频率下从非常高的直流值降至大约10kohm。

    如果您实际上可以对 TINA 文件进行操作、请告诉我、我将在这些文件中插入、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我无法使您的 TINA 文件正常工作。 我可能缺少一些库。 播放 TINA 一段时间后、我使用以下方法使其正常工作: 1、分别下载 TI-Spice 模型和 INA592、OPA211的演示; 2、打开演示、将组件 OPA211复制到 INA592演示; 3、重新连接线路、 我发现平坦通带大约~25KHz、 这非常低、也许我应该使用 ADI 的差分放大器并尝试它与 OPA211的组合。 谢谢! BTW:我无法使用 RTF 格式编辑、也不知道如何上传 TSC 文件和交流结果。 TINA 有点难``(我不知道如何像在 ngspice 和 ltspice 中那样添加标签)、并且接线功能很难"跟随"。 总之、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦您习惯了 TINA、TINA 就非常简单-使用"cntl -t"打开文本窗口以记录电路中的内容。

    我必须在早期版本中保存文件、我已在 V9中保存 INA592版本。 是的、带宽很低、但通过将 R1增大到大约10k、我将 I 提高到大约600kHz。 使用 AD8273和 R1= 100欧姆大约为9Mhz BW。 因此、这实际上可能太快了、文件被附加、因为将 SPICE 模型导入到 TINA 中实际上是一项非常重要的工作。 此文件另存为 V7文件

    e2e.ti.com/.../AD8274-with-OPA211-current-source.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Byliu 您好!

    我们从你们那里听到过,已经有一段时间了。 希望您能获得实现精密电压控制电流源所需的信息。 如有可能、请关闭此 e2e 查询。

    感谢 Michael Steffes 在这个问题上所作的所有有益贡献。

    此致、Thomas
    精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我是否需要手动关闭此 e2e 查询?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在底部、您应该会看到一个显示"Resolved"(已解决)的按钮