This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:如何设计滤波器来滤除450Hz/25KHz@-40dB?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/795809/lm324-how-to-design-filter-to-filter-450hz-25khz--40db

器件型号:LM324

你(们)好,先生

我们的信号作为附加文件 Vcc = 5V、我们希望滤除450Hz/25KHz@-40dB、并且我们的中心频率= 60Hz。

您可以建议如何访问 designe2e.ti.com/.../filter.docx?

                                             令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    本文档中包含基于时间的信号波形。 所述中心频率(60Hz)超出下限和上限(450Hz、25,000Hz)

    通带中所需的增益是多少?通带的宽度是多少?
    对于低频和高频带块、需要以 dB/十倍频为单位的衰减量是多少? [20、40、60dB/十倍频程]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    以下是我的答案:

    通带中所需的增益是多少?通带的宽度是多少?

    []增益= 0dB、中心频率= 60Hz、BW = 20Hz。

    对于低频和高频带块、需要以 dB/十倍频为单位的衰减量是多少? [20、40、60dB/十倍频程]

    [] 40dB

    系统控制信号在附加文件中为60Hz、但系统噪声@ 450Hz 和25KHz。

    预计带外噪声450Hz 和25KHz 可通过滤波器得到解决。

    但我们设计的滤波器会导致控制信号失真、如何为此设计滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾、

    我现在的理解更好了。 我将在星期一模拟滤波器。  

    您现在遇到的失真是(在示波 器波形上可见)还是稍高的 THD+N?

    如果 LM324输出必须在拉电流和灌电流输出驱动器之间变化、则输出波形中可能存在~4us 延迟。 尝试在输出端到 GND 或5V 之间添加一个1k 电阻作为测试。

    在新应用中使用此器件的任何人都应阅读此内容。 即使是那些一直使用该部件的人也会学到一些新东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我使用 TINA 和 webench 的仿真工具来查找合适的组件。 25kHz 噪声可通过 LPF 解决、并且易于设计。 但我尚未找到合适的450Hz 解决方案来满足 MEMS 控制系统的要求。 我尝试使用 LBP、BPF 和陷波来降低450Hz 谐波、最佳仿真结果是 UFA42陷波滤波器、结果如下。 但我们可以发现波形(Vout/VF1)存在一些失真。  

    如果可能、请提供合适 的原理图。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../450_5F00_notch.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tseng、

    这会导致输入信号发生突变和尖锐边缘。 位输入低通滤波会有所帮助。 此外、您的输入信号振幅过高、会导致输出达到饱和状态。

    e2e.ti.com/.../tseng3.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾、

    我用-1的增益将 Vout 与输入信号 VF1进行了比较。 它是如何重叠的。 这意味着陷波滤波器不会使信号失真。

    它在到达滤波器之前失真。

    e2e.ti.com/.../450_5F00_notch_2B00_inv.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曾、

    好的、我现在看到您已经知道 VF1失真了。 我不熟悉 AUF42E、但我认为它被过度驱动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾、

    我构建了另一个仿真电路。 450Hz 陷波还可降低复杂信号周期的第7和第8谐波。 发生失真的原因是陷波滤波器消除了该谐波。  

    这是我测试过的替代电路。  e2e.ti.com/.../Fliege-_2B00_-LPF.TSC