请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL3472 尊敬的所有人:
我们使用 TL3472运算放大器制造变频器产品。 目前、TL3472上电时发现5块电路板损坏、电路图如下。
在正常情况下、当 S1为0V 时、TL3472的第一个桥臂也为0V。但现在我们有5个板、S1为0V、TL3472第一个桥臂为5V。更换 TL3472后、第一个引脚输出0V 正常。
请帮我检查原理图中是否有任何缺陷、或者您能给我一些更改建议
谢谢!