This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3472:它在它加电时断开。#39;s

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3472

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792090/tl3472-it-breaks-down-when-it-s-powered-on

器件型号:TL3472

尊敬的所有人:

    我们使用 TL3472运算放大器制造变频器产品。 目前、TL3472上电时发现5块电路板损坏、电路图如下。

在正常情况下、当 S1为0V 时、TL3472的第一个桥臂也为0V。但现在我们有5个板、S1为0V、TL3472第一个桥臂为5V。更换 TL3472后、第一个引脚输出0V 正常。

请帮我检查原理图中是否有任何缺陷、或者您能给我一些更改建议

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    我希望 S1受到 ESD、静电放电的影响。 我看到已经实施了一些保护元件。 二极管 D03的器件型号或类型是什么? 肖特基是首选。 增加 DR12、DR13应该有所帮助、根据需要调整 DC5大小以保留时序。

    当 S1为零且引脚1为5V 时、您能否测量引脚2和3上的电压?
    故障症状是否始终相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    TL3472的引脚3没有受到足够的保护来防止超过电源轨的输入电压。 我将增大 DR12。 您可以在 DO3和引脚3之间插入一个额外的电阻。 请记住、只允许少于1mA 的电流流入引脚3。

    DC4应该直接位于 TL3472的电源端子上。 您还可以在电源端子上放置一个18V TVS。 我会直接在 S1输入上安装 TVS。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:
    ,现在我们有5个 PCS、S1为0V、TL3472第一个桥臂5为 V。更换 TL3472后、第一个引脚输出0V 正常。无论引脚1是正常的0V 还是坏芯片输出0V、引脚2和3上的电压大约为0V。?是造成损坏的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    您是否进行了 Ron 和我建议的更改?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    (1)该电路通过低电阻精密电流检测电阻 DR13收集电流、该电阻器首次由 RC 滤波、然后发送到 DU1A 进行同相放大、然后输出到 DU1B 进行信号比较。
    (2)您在电子邮件中建议增加 DR12和 DR13;由于 DR13是我们的电流检测电阻、电阻值当前为1.5毫欧、无法根据设计要求更改。 在更高功率的应用中、DR13电阻值需要更小。
    (3)由于 DR12和 DC5构成了一级 RC 滤波器电路、由于电路响应时间要求 DR12=100欧姆、DC5=10nF、因此设计要求时间在1us 内保持恒定;
    (4)电流 DD3二极管是肖特基二极管、类型为1SS396 (Toshiba)。
    因此、您的电子邮件建议内容似乎与我们的设计相冲突。 此外,请提供其他建议。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    您可以使用相同的系数增加 DR12和 DR15、也可以使用该系数减少 DC5。 然后、除法因子和时间常数都不会更改。 建议将 DR12增加至1k、将 DR15增加至10k、并将 DC5降低至1nF。

    您还应插入此电阻器:

    它将流入 TL3472的电流保持在1mA 以下。 这很重要。 否则、您会违反绝对最大额定值。 请参阅 TL3472数据表的第3页。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timsen、

    正如 Kai 所说、增大电阻和更改电容将保持响应。 红色1k 电阻器也非常有用、因为流经二极管的电流将会更大;流经运算放大器输入的电流将更少。 如果没有电阻器、则负输入电压下溢漏的电压将接近50/50。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ron/kai:
    S1仅 Ω VS1 < 1.5m Ω* 1A = 1.5mV、当前 DR12 = 100m Ω、
    Ω、在电流中、TL3472引脚3仅为 I = 1.5mV/100 μ A = 0.015mA、远小于1mA、不违反绝对最大额定值。
    您的评估方法与我的评估方法不同?如果不是、请列出计算过程以供我们参考
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timsen、

    我不担心微安和毫伏。 我更关心 ESD、静电放电。 我希望 S1节点将电路板留在可能会受到 ESD 事件影响的连接器/导线上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    我同意 Ron。 在工业环境中、您必须考虑 ESD、浪涌和突发。 因此、数百至数千伏的电压以及不同的能量和功率会影响您的电路的输入! 在任何情况下、您都需要在电路输入端采用稳健的输入滤波和保护方案。

    Kai