This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:输出反转

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793905/ina128-output-reversal

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件: INA828

大家好、

对于 INA128 (+/-5V 电源)、当增加输入信号时、输出开始反向。 而在相同的电路条件下、当将 INA828置于板上时、输出不会反转。 输出 反转应由输入违例引起、但根据 INA128和 INA828的 d/s、其输入 CM 范围几乎相同。

想知道 INA128输出反向、而 INA828不反向的潜在原因是什么?

谢谢、  

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    感谢您的发帖。 您能否分享有关您的电路的更多信息? 增益、Vref、VCM 是多少? 原理图很好。  

    您提到、当增大输入信号时、输出开始反转。 您知道它处于哪个电压电平吗?

    INA128和 INA828具有不同的 Vcm v Vout 行为。 这可以在我们的"INA 的共模输入范围计算器"(http://www.ti.com/tool/INA-CMV-CALC)中显示。

    在+/-5V 电源、增益= 1、Vref = 0且 Vcm = 0时、INA128的输出电压摆幅范围为-4.2V 至+4.1V

    在+/-5V 电源、增益= 1、Vref = 0且 Vcm = 0时、INA828的输出电压摆幅范围为-4.9V 至+4.9V

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    增益为1 (未连接 Rg)、Vref 接地。 这是电路。

    前级放大器将电压钳制在大约6V。 那么 INA128的输出将显示相位反转。 但 INA828不会显示反转。

    将前级放大器与 INA 断开后、直接向 INA828输入外部直流电源。 然后 INA828的输入达到5.7V、这应该是内部保护二极管的影响。 输出为4V。 (原因已超出此输入)。 想知道 INA828可能会钳制输入电压、如果限流过大怎么办? 在此测试中、输入直流源电流限制为100uA。 如果10mA、1A、该怎么办? 我看到 d/s 最大电流为8mA。  过驱时、如何处理大电流?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、落基、

    感谢您发送电子邮件。 我们现在将使其脱机。

    Tamara