Other Parts Discussed in Thread: LMP7721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP7721 您好!
LMP7721评估套件的增益设置为33、V+为2.5V、V-为-2.5V。 VREF 接地。 同相默认模式。 当从信号发生器连接1mV 方波信号时、我获得所需的输出增益。 但是、当我连接压电晶体时、输出电压接至+2.5V。 只有当我激发 晶体以产生足够好的信号时、我才会在示波器中看到一些小的负凸点。 请告诉我需要进行哪些更改才能使放大器用于压电晶体。
此致
Manju