This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:连接压电晶体时、LMP7721轨到 V+

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796013/lmp7721-lmp7721-rails-to-v-when-a-piezo-crystal-is-connected

器件型号:LMP7721

您好!

LMP7721评估套件的增益设置为33、V+为2.5V、V-为-2.5V。 VREF 接地。 同相默认模式。 当从信号发生器连接1mV 方波信号时、我获得所需的输出增益。 但是、当我连接压电晶体时、输出电压接至+2.5V。 只有当我激发 晶体以产生足够好的信号时、我才会在示波器中看到一些小的负凸点。 请告诉我需要进行哪些更改才能使放大器用于压电晶体。

此致

Manju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼州

    查看您的原理图会非常有帮助。  话虽如此、我怀疑您没有 IB 电流流动的路径。  您必须为 LMP7721提供接地的输入偏置路径(请参阅下面的 Rbias)、否则电路将无法正常工作-压电晶体无法驱动输入、因此应进行交流耦合、C1 -请参阅下面的。

    e2e.ti.com/.../LMP7721-Piezo-Crystal.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Marek、一旦您建议对电路进行修改、放大器就可以与压电晶体配合使用。