Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA855, THS4541, LMH6554, TINA-TI
您好、先生、
我正在尝试为 Lider 应用设计接收器部分
APD 偏置电压>240V
带宽70-85Mhz
10 nsec 时的脉冲
电流范围为20nA 至10uA
所需的输出电压 最小为10mV
您能否为我的应用推荐最佳的跨阻运算放大器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA855, THS4541, LMH6554, TINA-TI
您好、先生、
我正在尝试为 Lider 应用设计接收器部分
APD 偏置电压>240V
带宽70-85Mhz
10 nsec 时的脉冲
电流范围为20nA 至10uA
所需的输出电压 最小为10mV
您能否为我的应用推荐最佳的跨阻运算放大器
您好!
最近进行了类似的讨论、其中包含的文章和幻灯片组链接将为您提供必要的背景、
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/792104/2931915#jktype=e2e&pi320995=1
尊敬的 Kai:
非常感谢您提供的信息!
我有一个板、其 APD 连接到 AD8015 跨阻放大器。 当 APD 上没有激光下降时、我使用差分探针测量差分输出。 示波器上的输出是峰峰值约为2mV 的噪声。
当激光落在 APD 上时、我的 APD 提供20nA 至1uA 的电流。 AD8015具有20千欧的互阻抗。 因此输出达到最大20mV 和最小400微伏。 问题在于最小电压是由放大器输出的。 在 APD 和跨阻放大器之间连接电流放大器是否更好?
谢谢、
Veerababu
您好 Veerababu
正如 Kai 所说、检测器和寄生电容对于噪声至关重要。 AD8015是一款非常旧的 SONET 放大器- SONET 具有良好的信号电平、并非真正用于低信号电平。
我以前可能已经将此内容发送给您、但下面是一个全面的发展、
e2e.ti.com/.../3566.Transimpedance-design-flow-using-high-speed-op-amps.pptx