This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最佳跨阻放大器的选择

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA855, THS4541, LMH6554, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/794690/selection-of-best-transimpedence-amplifier

主题中讨论的其他器件:OPA857OPA855THS4541LMH6554TINA-TI

您好、先生、

我正在尝试为 Lider 应用设计接收器部分

APD 偏置电压>240V

带宽70-85Mhz

10 nsec 时的脉冲

电流范围为20nA 至10uA

所需的输出电压 最小为10mV

您能否为我的应用推荐最佳的跨阻运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veerabau、

    OPA857通常用于激光雷达应用。

    TI 提供了一些激光雷达参考设计。 进行搜索。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veerababu、  

    如果您了解一下总增益为500Km、假设为100MHz 的数字!! 不可能在一个级中、可能会考虑 OPA857或 OPA855在足够低的互阻抗第一级增益下获得 BW、然后是 THS4541 FDA 或 LMH6554 FDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    非常感谢您的答复。 您能不能告诉我需要在互阻抗放大器中查找哪些参数?
    是否有您可以推荐的好应用手册?

    谢谢、
    veerababu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    最近进行了类似的讨论、其中包含的文章和幻灯片组链接将为您提供必要的背景、  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/792104/2931915#jktype=e2e&pi320995=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veerababu、

    检测器电容是一个关键参数。 TIA 的工作难度越高。 熟悉 TINA-TI 并对您的预期电路进行仿真。 PCB 布局时、OPAMP 输入端的连接应尽可能短。 每毫米都很重要!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您提供的信息!

    我有一个板、其 APD 连接到 AD8015 跨阻放大器。 当 APD 上没有激光下降时、我使用差分探针测量差分输出。 示波器上的输出是峰峰值约为2mV 的噪声。

    当激光落在 APD 上时、我的 APD 提供20nA 至1uA 的电流。 AD8015具有20千欧的互阻抗。 因此输出达到最大20mV 和最小400微伏。 问题在于最小电压是由放大器输出的。 在 APD 和跨阻放大器之间连接电流放大器是否更好?

    谢谢、

    Veerababu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veerababu

    正如 Kai 所说、检测器和寄生电容对于噪声至关重要。 AD8015是一款非常旧的 SONET 放大器- SONET 具有良好的信号电平、并非真正用于低信号电平。

    我以前可能已经将此内容发送给您、但下面是一个全面的发展、  

    e2e.ti.com/.../3566.Transimpedance-design-flow-using-high-speed-op-amps.pptx