请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311 主题中讨论的其他器件:XTR111、
你好
我正在设计一个与0-2V 隔离信号相对应的0-20mA 隔离式信号。
我计划将 AMC1311隔离器与 XTR111 (和外部 P 通道 MOSFET NTP2955)配合使用
生成与 AMC1311 0-2V 输入成比例的20mA O/P。
我能否使用具有2us 滤波器的 OUTP 和 OUTN 直接连接到 XTR111的 Vin 和 SET;
或者我是否需要在两者之间作为差动放大器的附加运算放大器。
基本建议的 Cktt 如下所示: