This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311输出级

Guru**** 2538520 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/794945/amc1311-amc1311-output-stage

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件:XTR111

你好  

我正在设计一个与0-2V 隔离信号相对应的0-20mA 隔离式信号。

我计划将 AMC1311隔离器与 XTR111 (和外部 P 通道 MOSFET NTP2955)配合使用  

生成与 AMC1311 0-2V 输入成比例的20mA O/P。

我能否使用具有2us 滤波器的 OUTP 和 OUTN 直接连接到 XTR111的 Vin 和 SET;

或者我是否需要在两者之间作为差动放大器的附加运算放大器。

基本建议的 Cktt 如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varunesh、

    感谢您的发帖!

    随着电路的当前设置、VOUTN 基本上通过1k 电阻器连接到 GND、VOUTP 在连接到 XTR111的 VIN 之前具有1k Ω+1nF RC 滤波器。

    最好的做法是使用额外的运算放大器进行差分到单端的转换。 否则、我建议在 VOUTN 和 GND 之间将电阻器的大小增加到10k。 这将降低电阻器上的功率耗散。

    有关更多详细信息、请参阅以下帖子:
    e2e.ti.com/.../790912
    e2e.ti.com/.../793206
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex  

    感谢您的回复。

    我有一个额外的 Q,如果你愿意的话。

    我可以从 VOUTP 和 VOUTN 获得2 X 10K。

    我的 Q 表示输入电压为0V;O/P 是否摆动为零;

    或者是否有零 V IN 的最小输出电压?

    谢谢、此致

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    很高兴能提供帮助!  

    请参阅 图22。 数据表中的输出电压与输入电压间的关系。  

    在0伏输入时、两个输出都将输出~1.44V 的共模电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varunesh、

    正如 Alexander 已经提到的、AMC1311具有真正的差分输出、因此我们强烈建议将差分放大器连接到输出端。 请记住、使用非对称拓扑时、输入到输出噪声和 EMI 的共模抑制可能会严重降低。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex  

    感谢您的回复,它回答了我的问题。

    我认为差动放大器是必要的;我将在其中加入。

    非常感谢、致以诚挚的问候

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai
    感谢您的回复;我稍后看到了;
    在 Alex 的回复之后,回答了我的问题。
    非常感谢、致以诚挚的问候
    瓦伦