This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIYAMP-SOIC-EVM 和 DUAL-DIYAMP-EVM

Guru**** 2559300 points
Other Parts Discussed in Thread: DUAL-DIYAMP-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/789387/diyamp-soic-evm-and-dual-diyamp-evm

主题中讨论的其他器件:DUAL-DIYAMP-EVM

TI 是否提供这些开发套件的电路板设计文件?  获得这些数据将有助于创建焊锡膏掩模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe

    请参见随附的光绘文件。 扩展名为.gTP 的文件是顶部粘贴掩码、而.GBP 是底部。

    此致

    Dennis

    e2e.ti.com/.../PA025A_5F00_Gerbers.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 您能否为 DUAL-DIYAMP-EVM 提供光绘文件? 我将使用这两种类型的电路板组装原型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe

    双路差分放大器 EVM 与另一个团队合作。 我已将您的另一个 e2e 线程转发给他们。 我认为您没有听到他们的声音?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  我还没有听到任何声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe

    该团队的某个人将与您脱机联系。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe

    他们告诉我、他们通过电子邮件向您发送了离线邮件、但尚未收到回复。 检查并确保您的个人资料中的电子邮件地址正确。
    您还应响应您的另一个线程。 这是我转移给另一个团队的那个。 如果您需要其他帮助、他们会看到这一个。

    此致
    Dennis