This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:与 GND 短路时的最大输出电流?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793555/lmc6482-max-output-current-when-shorted-to-gnd

器件型号:LMC6482

大家好、我和一位客户在这款器件上工作、并有一些问题:

使用+5伏电源轨时输出端的最大短路电流是多少

2.根据第3页脚注4,长期超过+-30mA 的输出电流可能会对可靠性造成不利影响,因此器件可产生的最大电流是多少,不会造成损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    LMC6482数据表列出 了 V+= 5V 时的短路电流  、如下所示:

    可以看出 ISC 与封装和温度相关。  数据表中未指定最大值;因此、我们无法提供最大值。 可以说的是、对于典型 CMOS 输出级设计、 最大 ISC 将随着 Tj 温度的升高而降低、并 随着 Tj 温度的降低而增加。 由于   CMOS 输出晶体管的饱和电阻、输出电流是自限的。  可以通过将 典型值和最小值之间的差值与典型值相加来粗略估算高端 ISC。

    这是 为了避免热引起的损坏而必须遵守的最高结温 Tj、这与功率耗散 PD 直接相关。 LMC6482数据表的绝对最大额定值表下有一条注释:

    使用器件和电路条件应用此方程式将判断设计与 PD 最大值的接近程度。 如果 PD 远低于最大值、则器件应在任何不可预见的不安全电气应力条件下安全运行。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程