Other Parts Discussed in Thread: LMC6482
大家好、我和一位客户在这款器件上工作、并有一些问题:
使用+5伏电源轨时输出端的最大短路电流是多少
2.根据第3页脚注4,长期超过+-30mA 的输出电流可能会对可靠性造成不利影响,因此器件可产生的最大电流是多少,不会造成损坏?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kannan、
LMC6482数据表列出 了 V+= 5V 时的短路电流 、如下所示:
可以看出 ISC 与封装和温度相关。 数据表中未指定最大值;因此、我们无法提供最大值。 可以说的是、对于典型 CMOS 输出级设计、 最大 ISC 将随着 Tj 温度的升高而降低、并 随着 Tj 温度的降低而增加。 由于 CMOS 输出晶体管的饱和电阻、输出电流是自限的。 可以通过将 典型值和最小值之间的差值与典型值相加来粗略估算高端 ISC。
这是 为了避免热引起的损坏而必须遵守的最高结温 Tj、这与功率耗散 PD 直接相关。 LMC6482数据表的绝对最大额定值表下有一条注释:
使用器件和电路条件应用此方程式将判断设计与 PD 最大值的接近程度。 如果 PD 远低于最大值、则器件应在任何不可预见的不安全电气应力条件下安全运行。
此致、Thomas
精密放大器应用工程