请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM158 大家好、问题是这个。 正振幅或负振幅为12V、频率为10kHz 的信号通过电压跟随器、信号波形发生变化。 方波信号的前缘和后缘变慢。 正电压 降至非常小。 电压跟随器由 LM158芯片组成。 (已尝试各种方法,例如接地电阻已尝试10K 或电阻未连接)。 但是、输出波形仍然从方波变为三角波。
导致这种结果的原因是什么?
LM158的带宽足够大:单位增益带宽为1.2MHz
(运算放大器连接到正负电源)
谢谢!
电压跟随器电路图
电压跟随器输出信号波形