This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM158:LM158、电压跟随

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793575/lm158-lm158-voltage-following

器件型号:LM158

大家好、问题是这个。 正振幅或负振幅为12V、频率为10kHz 的信号通过电压跟随器、信号波形发生变化。 方波信号的前缘和后缘变慢。 正电压 降至非常小。 电压跟随器由 LM158芯片组成。 (已尝试各种方法,例如接地电阻已尝试10K 或电阻未连接)。 但是、输出波形仍然从方波变为三角波。

 导致这种结果的原因是什么?

LM158的带宽足够大:单位增益带宽为1.2MHz

(运算放大器连接到正负电源)
谢谢!

                 

新豪

                   电压跟随器电路图

                        电压跟随器输出信号波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我正确理解您的应用、则表明您超出了器件的绝对最大值。   输入电压不应低于 Vcc-(引脚4) 0.3V 以上。

    此外、输入共模电压需要高于 Vcc-减去0.3V、低于 Vcc+减去1.4V。

    请注意、我们为 LM158提供了 SPICE 模型:

    基尔比