请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS3491 尊敬的专家:
我的客户使用了 THS3491、他们需要在输出端添加一个电容器、这会导致环路稳定性问题。 下面是原理图、V+连接到10V 基准电压、V-是输入信号。 Vs-连接到 GND、Vs+连接到30V。
它们在输出侧添加了一个10pF 电容器、并且发现放大器自振荡。 我建议他们在电容器之前添加电阻器、以改善稳定性问题、同时它会影响输出增益和效率。
是否有任何其他方法来解决自振荡问题?
下面是 EVM 设计。 C4的功能是什么? C6不是 NC。 布局是否也会影响稳定性?