This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393输出灌电流

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791283/lm393-lm393-output-sink-current

器件型号:LM393

您好、Sirs、

对于 LM393输出低电平而言,我们有一个灌电流不足的问题。

有一个比例是 LM393无法灌入高达10mA 的电流。这将导致输出电压不够低。

下面是测试电路。 如果此测试方法是否正常,您是否愿意提供建议?

BTW。 电流限制设置由电源设置。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    从数据表中可以清楚地看到、LM393的设计不能正确吸收超过4mA 的低电平输出电流:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好!

    是的。 您将灌入电流并测量输出和 GND 之间的电压。

    请参阅 LM393数据表中的图3、输出饱和电压图。 这将在负载电流和温度范围内提供预期的"低"输出电压-因此已经为您完成了!

    "X"值表示负载电流(2/5/6.5/10mA)、"Y"值表示产生的输出低电压。

    因此、在2mA、25°C 时、产生的输出电压约为90mV。 10mA 将约为230mV。

    10mA 后、您开始进入限流模式(通常为12-16mA)。我建议您保持在5mA 以下、以远离电流限制并最大限度降低功率耗散。 您将需要一个外部 MOSFET 或晶体管来灌入更高的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、
    获得它,非常感谢您的支持!