请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM393 您好、Sirs、
对于 LM393输出低电平而言,我们有一个灌电流不足的问题。
有一个比例是 LM393无法灌入高达10mA 的电流。这将导致输出电压不够低。
下面是测试电路。 如果此测试方法是否正常,您是否愿意提供建议?
BTW。 电流限制设置由电源设置。
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.