This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISO224:将 ISO224 OUTN 连接到 GND2

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ISO224EVM, TLV6001, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790912/faq-iso224-tying-iso224-outn-to-gnd2

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: MSP432P401RTLV6001OPA277

这可能是一个愚蠢的问题、但将 ISO224的负输出连接到低侧接地 GND2时是否会出现任何问题? 我最初的计划是这样做、因为我使用的微控制器将以相同的低侧接地端(MSP432P401R launchpad)为基准、因此如果您愿意、输出本质上是"单端"。

但是、这不是数据表指定的路由(或该物质的 EVM)。 在这些应用中、输出似乎是差分使用的。

此致、

吴敏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    根本不是个愚蠢的问题! 一个愚蠢的问题是:“为什么鸡越街?”

    ISO224是一款真正的差分输出放大器、因此您不能简单地将(-)输出接地短路。 您可以仅使用(+)输出并使用10K 至 GND2端接(-)输出、但这只会使您获得一半的动态范围。 我更希望看到您像在 ISO224EVM 上那样进行差分到单端转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这真的很有帮助。 我的问题几乎已经解决、但哪个输出缓冲器更可取、可以从 EVM 获得? OPA277或 TLV6001?

    由于我的 Launchpad 由5V 电源供电、该电源具有所有输入都需要参考的自身接地、我是否需要使用 TLV6001、因为它可以由单端电源供电(如 EVM 中所示)、 还是也可以使用单端5V 电源运行 OPA277?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    如果您将其与 Launchpad 配合使用、我将坚持使用 TLV6001。 launchpad 上有一个5V 电压轨、但我怀疑您的 ADC 输入限制为~3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tom。 我查看了两个放大器的数据表、得出了相同的结论、因为 TLV6001是 R2R 放大器。 感谢所有的帮助。