Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ISO224EVM, TLV6001, OPA277
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO224 主题中讨论的其他器件: MSP432P401R、 TLV6001、 OPA277
这可能是一个愚蠢的问题、但将 ISO224的负输出连接到低侧接地 GND2时是否会出现任何问题? 我最初的计划是这样做、因为我使用的微控制器将以相同的低侧接地端(MSP432P401R launchpad)为基准、因此如果您愿意、输出本质上是"单端"。
但是、这不是数据表指定的路由(或该物质的 EVM)。 在这些应用中、输出似乎是差分使用的。
此致、
吴敏嘉