Other Parts Discussed in Thread: OPA189, LM7705
主题中讨论的其他器件: LM7705
大家好、
我想测量 OPA189的输入失调电压:
OPA189的 μV 输入失调电压为±0.4 μ V、最大值为 ±3 μV。
我有一个 HP3458A 万用表、它可以测量微伏范围内的直流电压。 因此、我购买了评估模块 DIYAMP-SOIC-EVM、并焊接了两个电阻、电阻为10kOhm、OPA 的增益为两。
μV OPA 接近特定偏移电压、I 应在输出端测量大约±6 μ A 最大值的直流电压
μV、我测量的输出电压约为140 μ V。
这是电路:
其中:
OPA189
R1 = R2 = 10kOhm
μF = 0、1 μ F
我希望您能帮助我改进我的电路、
马尔夫