This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:测量输入失调电压

Guru**** 2949200 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790198/opa189-measure-input-offset-voltage

器件型号:OPA189
主题中讨论的其他器件: LM7705

大家好、

我想测量 OPA189的输入失调电压:

OPA189的 μV 输入失调电压为±0.4 μ V、最大值为 ±3 μV。

我有一个 HP3458A 万用表、它可以测量微伏范围内的直流电压。 因此、我购买了评估模块 DIYAMP-SOIC-EVM、并焊接了两个电阻、电阻为10kOhm、OPA 的增益为两。

μV OPA 接近特定偏移电压、I 应在输出端测量大约±6 μ A 最大值的直流电压

μV、我测量的输出电压约为140 μ V。

这是电路:

其中:

OPA189

R1 = R2 = 10kOhm

μF = 0、1 μ F

我希望您能帮助我改进我的电路、

马尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marvin、

    OPAMP 输入之间不会短路! 使用双极电源电压并将运算放大器的正输入(同相输入)连接到信号接地。 将电阻器减小至2k。 将 HP3458A 不直接连接到 OPA189的输出端、而是插入一个50...100R 的隔离电阻器。 该隔离电阻器将 OPA189的输出与容性负载隔离、并通过该电阻器稳定 OPAMP。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有优点 Kai、

    为什么不同时将运算放大器增益增加到100V/V - ATE 测试电路都使用大量增益进行这些测量。 还有其他误差会进入输出失调电压测量、但当 V+接地、电源平衡且 R 值较低时、Vos 应占主导地位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的想法。 在我实际构建电路之前、我下载 TI 仿真程序 Tina 以改进我的电路。

    我创建了一个测量400nV 失调电压(如数据表中指定)的电路。

    电路1)使用双电源并运行良好、我在0输出(增益= 2)处测量接近800nV。

    我的问题是、实际上我必须使用单电源来测量失调电压。

    因此、如果我使用单电源构建完全相同的电路、我不会测量800nV、而是测量4、03mV。

    您能告诉我出了什么问题吗? 这是软件 Tina 的问题、还是电路的问题?

    (顺便说一下、您能告诉我偏置电流 IIN+为何被否决吗?)

    感谢您的帮助、此致、

    Marvin

    1) 1)具有双电源的电路:

    2) 2)单电源电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常情况下、输出无法完全摆动到电源、请尝试第二个电源电路、仿真为负电源上的-0.23V (如 LM7705将为您提供的电压)、然后查看输入偏移是否可能不会降低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    正如 Michael 已经提到的、OPA189的输出无法完全降至0V。 请参阅数据表第9页的"电源轨的电压输出摆幅"规格。 使用 LM7705负偏置发生器是一个很好的补救方法。

    仿真中还有另一个问题:您应该大幅增加反馈电阻。 1R 不是一个好选择。 取 kOhm 范围内的值。

    Marvin、我不知道你要做什么。 用如此低的增益测量失调电压根本没有意义。 Michael 也建议选择更高的增益。 因此、请详细说明您的应用是什么。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OH 和 Marvin (等)请记住、模型中通常是双极偏移电压分布的一个(随机)极性为1sigma。 当您估算完整的输出偏移和漂移范围时、您需要使用完整的分布范围-在最近的这篇文章中对此进行了一些讨论-

    www.planetanalogue.com/author.asp

    这里更有趣的方面是模型中 CMRR 的极性-来自 CFA 背景、这些背景中的 CMRR 始终是一个收缩增益误差-对于 VFA、它应该是什么? 在模型更新时、显然是随机的、有时是不断变化的极性? 在上面的文章中发现了该问题、

    www.planetanalogue.com/author.asp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Michael 的快速回答、

    这解决了我的问题。
    也许您可以告诉我偏置电流 IIN+为何被否决?

    在正常情况下、偏置电流来自 OPAMP、不会流入输入端。

    此致、
    Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、输入偏置电流规格是双极的-这些可能是来自不同路径的随机泄漏、它们输入到模型中的内容是随机的、其幅度小于最大值 此外、您可能会尝试查看不同输入 VCM 点的这些值-可能会发生变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我的应用首先要测量 ASIC 的极低电压、该电压在微伏范围内的输出电压下提供。 我的应用应该能够测量这个低电压。 因此、我采用了一个具有极低失调电压和2增益的运算放大器、以便在输出端产生低电压。 此电路应在实际条件中验证我的万用表和电缆接口。

    如果我只想测量失调电压、我必须具有更高的增益和更高的电阻、您是对的。

    很抱歉、如果我有保险丝、

    Marvin