This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225-Q1:Vs 引脚压摆率限制

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: INA225-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790087/ina225-q1-vs-pin-slew-rate-limitation

器件型号:INA225-Q1

大家好、团队、

我是 TIJ 的 Yuta Kurimoto FAE。

我收到了客户的一些问题。 请回答这些问题吗?

问:在上电期间、Vs 引脚的电压压压摆率是否存在任何限制(最小值、最大值)?

问:在 Vs 达到2.7V 后、需要多长时间才能满足数据表上的所有规格? 客户希望知道最长的时间。

如果您有任何疑问、请告诉我、

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurimoto-San、

    1. Vs 引脚上的压摆率没有限制。 图 µs - INA225-Q1数据表中的启动响应仅在几 μ s 内显示了打开与开启的关系。
    2. µs 图35、器件的典型启动时间约为25 μ s。  µs 未对最大值进行表征、但为了提供一定的裕度、我建议将最大时间设计为大约50 μ s。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应