Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311 主题中讨论的其他器件: AMC1301
你好
我尝试针对隔离式电压感应应用评估 AMC1311与 AMC1301。
AMC1311的输入电压电平在2V 时优于 AMC1301的250mV;但是
数据表中提到了 AMC1311的单极输入。
有人能否确认 AMC1311是否接受双极输入?
T 和 R
瓦伦塞