This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311是否接受双极信号

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790039/amc1311-amc1311-whether-bipolar-signals-accepted

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC1301

你好  

我尝试针对隔离式电压感应应用评估 AMC1311与 AMC1301。

AMC1311的输入电压电平在2V 时优于 AMC1301的250mV;但是  

数据表中提到了 AMC1311的单极输入。

有人能否确认 AMC1311是否接受双极输入?

T 和 R  

瓦伦塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varunesh、

    我刚才回答了这个主题中的一个类似问题:

    e2e.ti.com/.../790061

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai

    感谢您的回复。
    然后,我将使用经过试用和测试的 AMC1301。
    Rgds