This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311-N:最小基准电压

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311, LM7705, LM6511, LMV7235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/788343/lm311-n-minimum-reference-voltage

器件型号:LM311-N
主题中讨论的其他器件:LM311LM7705LM6511LMV7235

根据所附的原理图使用该比较器 LM311、 只有当反相输入端的基准电压 高于78mV 时、上拉 至3.3V 的输出信号电压才会低于400mV、即使在同相端子上输入信号为0V 时也是如此。当反相端子上的基准电压 大约为70mV 时、输出就会如此 无论同相端子上的输入信号电压(0-3.3V)如何、电压都在3.3V 时为高电平。 当基准电压高于78mV 时,对于高于和低于78mV 的输入信号电压,观察到正确的输出信号电压,偏移约为4mV。

查看 下面的原始原理图、请告诉我是否考虑了其他设计注意  事项、或者该比较器是否对可在反相端子上设置的最小基准电压有限制。 在本例中为78mV。  

我尝试使用100pF-1000pF 的不同 C41电容器进行实验 、并放置反馈和输入电阻器、但由于78mV 的最小基准阈值电压保持不变、因此未观察到差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steby、

    请参阅数据表第5页的"输入电压范围"规格。 您应至少保持0.3V 的电压远离接地、更好的0.5V 电压。

    因此、要么增加输入电压、要么提供一个较小的负电源电压。 使用 LM7705可以是一种补救方法。

    顺便说一下、请务必避免使用比较器输入之间的电容。 提供迟滞。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    非常感谢、这是我要查找的信息。

    我将探讨具有相同尺寸的其他 IC、它们可以接受0至5V 的输入电压、因为我有添加 IC 的空间限制。

    只是一个关于提供负电压的问题、我有一个-12V 电源、我可以将它连接到负电源、而5V 电源连接到正电源。 在这种情况下可能会受到影响的方面。


    谢谢,
    STEby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steby、

    会很好。 LM7705的建议假设您在其他地方没有可用的负电源电压...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steby、

    如 Kai 所述、有效输入范围不会扩展到 GND。 您需要一个输入范围内包含 GND 的比较器。

    LM311具有"独特"的引脚排列、大多数较新的器件使用更常见的引脚排列-因此不存在"现代"直接直接替代方案。

    如果您确实有-12V 电压、则将其应用于引脚4、使引脚1保持接地。 这将允许大量负摆幅。

    如果您有5V 可用电压、则使用该电压可实现最宽的正输入范围(5V-1.5 =+3.5V 最大值)。

    BTW:LM311有一个更"现代"、更小的版本、称为 LM6511 -但它仍然具有类似的负输入限制。

    如果您愿意进行重新设计、请考虑 LMV7235 (75ns、3V、OC 输出)、那么您只需要3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的帮助、我解决了这个问题。

    再次感谢、
    STEby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    也感谢您的意见。

    如果此解决方案有效、我们目前不打算重新设计。

    谢谢、
    STEby